结果:找到"导入AD PCB图 原理图",相关内容1000条
- AD导入的原理图检查DRC出现对多部件元件的警告
- AD导入的原理图,检查DRC后,对多部件元件STM32F446RGT6发出警告(如下图1和2),但是我检查这两个部件的属性是一样的(图3和4),如何解决警告?图1:图2:图3:图4:
- 所属专栏: 原理图设计 标签: AD导入 原理图 多部件元件 发帖人:tiedaneri 发帖时间:2024-04-17 22:52:00
- 导入AD文件后,不能相关联问题
- 将AD工程里的原理图和pcb图导入立创EDA后,然后两个库文件都提取了,之后在原理图中更新PCB文件,pcb图中的元器件大部分都变得旋转方向了,变得乱七八糟的,AD原文件想AD软件中相关联导入更新都是没有问题的。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 导入AD PCB图 原理图 发帖人:快乐向前 发帖时间:2022-08-01 10:42:00
- 专业板和标准版的选择问题
- 团队最近来了几个新同事,我想让他们直接使用专业版,相对规范,但是存在几个问题:1,不能离线办公,没有客户端2,我自己也不太会使用专业版3,其他同事之前一直使用的是标准版,马上用专业版不太习惯,且目前功能没有标准版强大4,专业版的连个最基本的原理图图纸都很复杂,一直不能很方便的修改属性,有时候自己新建的图纸符号再次引用时也不能修改5,专业版的教程过于简便,不详细,对初学者来说相对困难
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图、PCB 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-08-26 20:45:00
- 工程下的原理图/PCB重命名,版本管理
- 1.在某一个工程下面对原理图或PCB进行重命名后,不论是从原理图反向导入PCB中的变更或者从PCB中导入原理图中的变更,此时的很多元器件都需要重新摆放,很多工作就白做了,2.在版本控制管理希望能够出现工程文件框架。3.希望够出一个暂停对实时元器件重命名错误的检查,在满足需要最终对元器件命名有序排列。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图/PCB 发帖人:风沙盗影 发帖时间:2021-04-12 11:06:00
- 大佬进来看看这是个啥元件
- 别人画的图,没见过这个玩意这是个啥,有没有见多识广的大佬告诉我
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图,pcb 发帖人:让我毕业谢谢 发帖时间:2020-12-25 14:41:00
- 立创商城的器件为什么放置不了呢?
- 里面有这个资源,为什么不能用?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图,pcb 发帖人:头晕晕的小奶狗 发帖时间:2020-06-27 12:01:00
- 出价120元来帮我画个PCB双层板,原理图已经画好,完成布置走线
- 本人擅长软件,对硬件不太熟悉,现在原理图我也画好了,元器件封装也选择好了;这个任务也比较单:1、根据仪表壳体尺寸布置好元器件;2、根据元器件完成走线;点击查看原理图
- 所属专栏: 项目外包 标签: 原理图 PCB 发帖人:liujp327 发帖时间:2020-03-14 20:56:00
- 今天导出AD的原理图无法打开,之前是正常的
- 今天导出AD的原理图无法打开,之前是正常的,PCB可以打开,我的是AD19,但是前几天导出都是正常的,打开也没有问题
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导出,AD,原理图 发帖人:积土成山 发帖时间:2019-03-28 20:54:00
- 求助贴,关于AD(AltiumDesigner)使用
- 求助贴。有没有熟练使用AltiumDesigner的大佬指导一下,如何关闭/隐藏原理图设计界面的右侧库文件最下方供应商链接和供应商信息。因为在使用【库窗口】时,这两项参数根本用不到,而软件默认的这两个参数反而占很大空间,影响使用[元器件选择]窗口。关键字:AltiumDesigner,原理图,库文件,使用习惯
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 AD Altium Designer 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-20 09:20:00
返回